This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2943640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464252/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

我得到下面的消息,不能做任何工作!!

CS_DAP_0:连接到目标时出错: DAP 连接错误。 这可能是由器件进入低功耗模式引起的。 尝试强制执行外部复位。 如果错误仍然存在、请尝试强制执行 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 如需更多信息、请查看器件常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Daniel

    请先尝试进入 BSL 模式。

    BSL 进入:在加电时、保持 PA18为高电平、然后 M0将进入 BSL。 或者当按下"Reset Pin"时、同时按下 Launchpad 上的 BSL PA18pin、然后释放"Reset"引脚、M0将进入 BSL 模式。

    进入 BSL 模式后、请尝试下载映像或恢复出厂设置。

    此致、

    Helic