请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129XNCZAD Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
工具与软件:
我连接的器件需要这种格式。 自1970年以来、是否有一种获取秒数的简单方法?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我连接的器件需要这种格式。 自1970年以来、是否有一种获取秒数的简单方法?
谢谢
您好!
我认为你不能用 C 库函数 time ()来获取本地时间。 我建议您使用 RTC 来记录时间。 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\HIBERNATE_Calendar 中提供了一个 RTC 示例、您可以参考。 您可以使用本地时间和日期初始化 RTC、并使用 RTC 来记录时间、即使器件处于休眠模式时也是如此。 请参阅终端窗口中显示的以下受此示例支持的可用选项。 如果您的设备通过以太网连接到网络、也可以从 NTP 服务器获取初始时间。 请运行示例并熟悉一下。 最终、您可以将日历(DD:MM:YYYY 和当前时间)转换为相对于1970年的 Epoch 值。