This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:TMS470MF06607

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465036/tms470mf06607-tms470mf06607

器件型号:TMS470MF06607

工具与软件:

我需要基于 ARM 的微处理器或具有两个内核 SPI 接口的微控制器。

SPI 必须能够运行 A7 40MHz

有任何建议吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我会建议基于 Arm M4F 的 TM4C MCU (例如 TM4C123或 TM4C129)。 这些 MCU 具有多个 SPI 接口。 TM4C123的运行频率高达80MHz、TM4C129的运行频率高达120MHz。 您只需将系统时钟除以2或3即可获得40MHz SPI 时钟。  

     请参阅此 TM4C 产品选型指南。