This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS-AM243X:无法使用 MCU-PLUS-SDK IDE 构建任何工程示例

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464583/mcu-plus-sdk-am243x-unable-to-build-any-project-example-using-ccs-theia-ide

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

您好!

我无法构建任何 AM243x 项目示例。 我已附上错误图像、请查看该图像


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vilas、

    感谢您的提问。

    Unknown 说:
    我已附上错误图像,请仔细查看
    [报价]

    您能否确认您的系统中是否安装了 openssl?

    请从 Windows 命令提示符运行以下命令。

    openssl version
    openssl

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!
    我看到我的系统中缺少 openssl 库。 我可以解决上述问题、但对于 AM263x 示例、我遇到了另一个问题。 我已附上 下面的屏幕截图。

    谢谢。此致
    Vilas Shetty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!
    我已通过安装所有缺失的 python 软件包来解决此问题。 但我想知道 IDE 在安装时为什么不安装所有这些。 这是 IDE 中的一个缺陷、需要修复。

    谢谢。此致
    Vilas Shetty.