This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:以太网交换机延迟

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464162/am263p4-ethernet-switch-latency

器件型号:AM263P4

工具与软件:

TRM 的第13.2.1.4.6.15表13-146节说明了 CPSW 延迟。

这是最坏情况下的最大值还是平均值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    让我从内部咨询我们的设计团队、明天回来。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的耐心。 请查看以下设计团队的回复:

    "下面的延迟表适用于存储和转发。  它是从入口数据包结束到出口数据包开始测量的。 在1G 模式下、直通延迟(AM261x 器件)小于1.5us、是从入口数据包开始到出口数据包开始测量的。"  

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将它归类为"最佳、最差或平均"有点困难、因为它取决于测试环境、如数据包数量、测试接口、双工、xMII 接口等 该表列出了在1G 链路上观察到的1个数据包的延迟