This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:以太网最小数据包有效负载

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464668/am2634-ethernet-minimum-packet-payload

器件型号:AM2634

工具与软件:

我们是否支持小于46字节的以太网数据包有效载荷?

例如、如果传输了具有4字节有效载荷的数据包、AM2634会如何处理该数据包?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    根据 IEEE 标准、最小以太网帧大小为64B、其中18B 是固定的、用于数据包标头(源和目标 MAC 地址、FCS、长度)。 如果您要发送的数据包小于64b、则该数据包格式无效。

    相反、您喜欢添加填充以增加数据包的长度并满足最小数据包大小的要求。 该数据包随后将由 AM26x 器件处理。

    此致、
    Shaunak