This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:尝试添加第6个 MCSPI 通道(3个 SPI 接口上各2个通道)时出现问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462796/sysconfig-problem-when-trying-to-add-a-6th-mcspi-channel-2-channels-each-on-3-spi-interfaces

器件型号:SysConfig

工具与软件:

团队成员、您好!  

我的客户遇到了以下问题:

我最近将我的(AM64x)代码从 MCU + SDK 8.5.0.24 + SysConfig 1.14.0迁移到 MCU + SDK 10.0.0.20 + SysConfig 1.20.0。

我在尝试添加第6个 MCSPI 通道(3个 SPI 接口上每个2个通道)时遇到问题。 这在 SysConfig 1.14.0中正常运行、但 SysConfig 1.20.0进入了"已达到实例限制"、并拒绝允许我添加第6个通道。 如果我在 SysConfig 之外配置第6个 SPI 通道、就可以正常运行。

 

这是 SysConfig 1.20.0中的(已知)错误吗?是否缺少内容?

如果是错误、是否会在未来版本中修复、以及何时可以提供?

 

谢谢  

1月