This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:Academy 上的 SPI 实验室

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464424/mspm0g3507-spi-lab-on-academy

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 SDK 2.03继续执行 Academy (下面的链接)上的 SPI 实验。 但它无法正常工作。

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ATVK38.wD6w8se0XEf1NAQ__MSPM0-ACADEMY__2f1Egw1__LATEST

请帮助澄清以下列表中的某些内容。

1. SPI 连接是否正确? 否则、PICO 是否应连接到 POCI、而 POCI 是否应连接到 PICO?

  带有 (SPI  外设的) PICO 的(SPI 控制器的)  

   带有  POCI (SPI  外设)的 POCI (SPI 控制器)

2. 对于 SDK 2.03、在 spi_peripheral_echo_interrupts 示例中、请使用 PB17上的 CS1。 但学院展示了 PB6。

3. 对于 SDK 2.03、在 spi_controller_echo_interrupts 示例中、其 LED 使用 PB22。 它似乎无法控制 LaunchPad 上的 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 你是对的。

    2.是的。 它应该使用 PB17。 如果您的客户希望使用 PB6、请将 CS0更改为 CS1。

    3.请将其更改为 PA0。

    很抱歉、由于学院和 SDK 之间的不匹配问题、导致您的客户感到困惑。 如果您的客户有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    对于1、请确认以下内容(来自 Academy)是否正确? 谢谢你。

    • 带有 (SPI  外设的) PICO 的(SPI 控制器的)  
    •  带有 POCI (SPI  外设)的 POCI (SPI 控制器)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 你是对的。 在 PICO 和 POCI 中、P 是临时的、C 是控制器。