This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:看门狗中断示例问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, SYSCONFIG, TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461901/am263p4-watchdog-interrupt-example-issue

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件: SysConfigTMDSCNCD263P

工具与软件:

您好!

我的客户会在以下环境下评估 AM263P4。
CCS 12.8.1.
SDK 10.1.0.31
SysConfig 1.22.0
电路板 TMDSCNCD263P 版本 A

当他们尝试运行看门狗示例"WATCHDOG_INTERRUPT_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang"时、代码卡在 WATCHDOG_INTERRUPT_MAIN ()中的 while 循环中。
似乎 gWatchdgInt 保留为"0"、代码无法从 while ()退出。

watchdog_interrupt_mode.c:第50行

    DebugP_log("Watchdog interrupt Mode Test Started ...\r\n");

    while (gWatchdogInt < NUM_OF_ITERATIONS);

    DebugP_log("Watchdog Driver NMI received\r\n");

    DebugP_log("All tests have passed!!\r\n");


客户按原样使用示例。 是否需要任何配置?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在运行示例、看看可能是什么原因造成了这种情况。 我希望明天能为您提供答案。

    谢谢!

    Susan Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我对延迟的道歉、由于一些硬件问题导致我无法访问我的系统、现场员工需要几天时间才能修复。

    我通过 SDK 浏览了 SDK 示例、确实、由于某些原因、下载 SDK 时附带的版本无法正确运行 WATCHDOG_INTERRUPT 示例。 不过、TI 开发人员专区上的在线版本确实可以使用。 为了方便起见、我已在此处导入并附加了项目。

    e2e.ti.com/.../watchdog_5F00_interrupt_5F00_am263px_2D00_cc_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.zip

    要自行导入示例、请在 CCS 中、转到顶部栏并选择"View">"Resource Explorer"
    然后、导航至 watchdog_interrupt 示例并直接将其导入 CCS (查看此处的目录)。

    我正在与我们的 SDK 团队合作、以了解下载的 SDK 中的版本为什么不起作用。

    谢谢!

    Susan