This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:MCAN RXFIFO0和 RXFIFO1的正确起始地址是什么

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465618/am2634-what-are-the-proper-start-addresses-of-the-mcan-rxfifo0-and-rxfifo1

器件型号:AM2634

工具与软件:

我有一个应用可以接收2个不同的 CAN 地址数据包、所以我在接收过程中使用 RX FIFO0和 FIFO1、但是我不能在 FIFO1上得到任何东西。 我已经将设置与工作中的28388 MCAN 寄存器进行了比较、我怀疑这是问题:

msgRAMConfigParams.rxFIFO0StartAddr = 0;

msgRAMConfigParams.rxFIFO1StartAddr = 0;

在28388中、它们 均为非零值、但我无法在文档中找到 MCAN 消息 RAM 的内存映射。 这些起始地址应设置为什么?

谢谢!

吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    AM263x 寄存器附录中提供了 MCAN 消息 RAM 物理地址。

    MCAN0_MSG_RAM = 0x5260000

    MCAN1_MSG_RAM = 0x5261000

    MCAN2_MSG_RAM = 0x5262000

    MCAN3_MSG_RAM = 0x5263000

    下面的两个 API 将负责这一工作。

    MCAN_initMsgRamConfigParams ()

    MCAN_calcMsgRamParamsStartAddr ()

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zackary

    我看到消息 RAM 第一个地址的定义、但在该存储器块中的某个位置、第一个 FIFO 启动、然后在其他某个位置启动第二个 FIFO。 我需要以下这些值:

    msgRAMConfigParams.rxFIFO0StartAddr =?

    msgRAMConfigParams.rxFIFO1StartAddr =?

    谢谢!

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zackary

    我来结束这个问题、我将滤波方法从经典更改为范围、它是有效的。 不确定前面的方法为什么仅适用于 filter0、但它无关紧要。

    谢谢!

    吉姆