This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队:
关于 MCSPI 配置、我们有一个使用案例:SPI4作为控制器来支持多个器件。
对于单控制器模式、我们没有看到添加多个器件的芯片选择引脚配置选项。
只有在模式运行中选择了多控制器时、才允许我们选择多芯片选择。
但是、一旦我们切换到多控制器模式、SPI 操作在器件 ID 读取选项中失败。
TI 能否帮助提供正确的 SysConfig 设置以支持 SPI4上的多个器件?
谢谢!
Hong
您好、Hong:
感谢您在过去几天内提出的问题和耐心等待。
因此、"Single controller"选项预计只会有一个外设连接到它、因此您只会看到一个 CS 选项。
而"多控制器"选项可用于连接多个外设、因此您会看到可以添加多个 CS 选项、例如 CS0、CS1、...、CSn。
现在、让我们通读一下数据表、其中说明了有关 SPI4的以下内容:
根据您的封装类型、我需要您在 SysConfig 窗口中选择正确的焊球引脚编号、如下所示:
在执行此步骤之后、您拥有针对 CS 线路的正确配置以及针对 SPI4的正确焊球编号。
现在、我们需要查看输出数据和输入数据。 如果您的配置如下所示:
这意味着您的 SPI4_D0将向外设发送数据、而 SPI4_D1将从外设接收数据。
以上内容已经完成了对 SysConfig 配置的基本理解。
在此手册中、我希望您可以浏览以下代码片段、以便从 MCU 和 SDK 的角度了解通信应该是如何进行的。
// to communicate with Peripheral sitting on CS0 write the following code MCSPI_Transaction_init(&spiTransaction); spiTransaction.channel = gConfigMcspi0ChCfg[0].chNum; spiTransaction.dataSize = your data size; // limited to 32 bits spiTransaction.csDisable = TRUE; // this makes sure to disable CS once the transfer has finished, hence have it as TRUE at first for sanity checking spiTransaction.count = some count value; spiTransaction.txBuf = your tx buffer; spiTransaction.rxBuf = your rx buffer; spiTransaction.args = NULL; transferOK = MCSPI_transfer(gMcspiHandle[CONFIG_MCSPI0], &spiTransaction); // to communicate with Peripheral sitting on CSn write the following code MCSPI_Transaction_init(&spiTransaction); spiTransaction.channel = gConfigMcspi0ChCfg[n].chNum;// notice the numbering changes here from 0 to n spiTransaction.dataSize = your data size; // limited to 32 bits spiTransaction.csDisable = TRUE; // this makes sure to disable CS once the transfer has finished, hence have it as TRUE at first for sanity checking spiTransaction.count = some count value; spiTransaction.txBuf = your tx buffer; spiTransaction.rxBuf = your rx buffer; spiTransaction.args = NULL; transferOK = MCSPI_transfer(gMcspiHandle[CONFIG_MCSPI0], &spiTransaction);
希望以上内容可以帮助您 继续。
期待您的答复。
此致、
Vaibhav
您好、Vaibhav、
我们再次尝试启用了多控制器选项、但无法读取该 SPI 通道上的任何内容。
将其更改为单个时、我们可以成功读取该 SPI 通道上的第一个器件。
这是我们的 MCSPI 设置。 我们将使用 CLK、DI、DO 和 CS 的所有推荐引脚
SPI0 -单路控制器
SPI1 -单路控制器
SPI2 -单个外设
SPI4 -多控制器(不起作用)、单控制器我们可以看到第1个外设。
Jeff
尊敬的 Jeff:
指派的专家今天不在办公室。 请在几个工作日内收到回复。
此致、
Tushar
尊敬的 Hong/Jeff:
我看了看代码. 在代码中、如果我们将 SPI 模式配置为多控制器模式、则 CS 线路不受驱动器控制。
因此、用户需要在传输/接收 数据之前控制 CS 线路。
"multicontroller (多控制器)"的名称造成混淆。 这种方法称为单个控制器和多个外设连接。
在这种情况下,用户需要在传输/接收 数据之前控制 CS 线路,并且生成的代码和当前驱动程序不支持控制多个外设支持 。 请尝试这种方法看看这是否有效.
请查看控制器和多个外设的图像连接。
此致、
Anil。
谢谢 Anil、
以下 API 功能需要传入 CS 引脚。
我们是否仍然需要将 CS 引脚传递到这些调用中?
对于这些函数中的哪些、我们需要在调用前将 CS 置为有效?
MCSPI_setDataWidth
MCSPI_readChStatusReg
MCSPI_readRxDataReg
MCSPI_enableTxFIFO
MCSPI_enableRxFIFO
MCSPI_readChCtrlReg
MCSPI_writeChCtrlReg
MCSPI_readChConf
MCSPI_writeChConfReg
Jeff
Jeff、Hong、您好!
另一个问题、如果我们只启用了一个 CS、我们仍然可以使用 "多控制器" 模式吗? [报价]是的、即使启用了一个 cs、您仍然可以使用多控制器模式。 我在之前的答复中也提到了这一点。 请在下面找到它。
然而"多控制器"选项可用于连接多个外设因此您将看到可添加多个 CS 选项、例如 CS0、CS1、...、CSn。Jeff、我看到您已将 SPI4配置为作为多个外设的主器件。
您能否在为 SPI4定义 mcspi 事务参数的位置共享您的代码?
我必须通篇讨论、然后再作进一步评论。
[报价 userid="558363" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403248/am2432-question-regarding-multi_controller-setting-in-sysconfig-for-spi/5412247 #5412247"]MCSPI_setDataWidth
MCSPI_readChStatusReg
MCSPI_readRxDataReg
MCSPI_enableTxFIFO
MCSPI_enableRxFIFO
MCSPI_readChCtrlReg
MCSPI_writeChCtrlReg
MCSPI_readChConf
MCSPI_writeChConfReg[/QUOT]此外、您不需要为这些 API 调用显式指定、因为设置正确的事务参数可以为您执行该操作。
期待您的代码。
此致、
Vaibhav
[/quote]
您好、Hong:
是的、可以在 EVM 上进行测试。
我相信它将在很大程度上帮助你。
此致、
Vaibhav
Vaibhav
您能解释一下为什么在多控制器模式下、当这些引脚在多控制器模式下不由 SDK 控制时、在 SysConfig 中定义了芯片选择吗?
谢谢
Jeff
Jeff、您好!
我有一个 AM64x SK EVM 很方便、我可以尝试使用多条 CS 线路运行内部环回示例、我将使用 SPI0尝试。
请关注此主题的更新。
此致、
Vaibhav
请注意、环回模式不需要芯片选择。
Jeff、您好!
好的、关于此注意事项、如果您进行了连接、假设有一个外设、并尝试与可执行此操作的外设进行通信、您能否确认我?
只是想消除外设出现缺陷的可能性。
另外、如果您的回答是"是"、那么我可以立即为您提供一段代码进行测试。
此致、
Vaibhav
如果我们采用单控制器模式、则可以与芯片通信。 如果我们将其置于多模式、甚至不再定义任何其他通道(即第一个通道)、我们就无法再与它进行通信。
Jeff、您好!
感谢您的耐心。
如果我们采用单控制器模式、则可以与芯片通话。 如果我们将其置于多模式、甚至不定义任何其他信道(因此仅定义第一个信道)、我们就无法再与它交谈。
我理解你在这里试图传达的信息。 这意味着每当将模式设置为多通道模式时、即使使用单个通道、驱动器也似乎无法按预期工作。
在继续之前、我想您肯定已经浏览过: C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_10_00_00_20\examples\drivers\mcspi\mcspi_loopback_multi_instances_multi_channels_lld。 我知道这是一个环回示例、但我想知道您是否通读过它。
我还注意到、在很多地方都没有提到或检查驱动器中的 chMode "MCSPI_CH_MODE_MULTI"、不管是对于 MCSPI 操作的中断/轮询模式。 我已经向开发团队询问了此问题的状态。
如果在明天的会议之前收到开发团队的反馈、我会将最新消息发布在这里。
此致、
Vaibhav
我看着她的背影。 我曾尝试使用 SDK 9.0、因为其中使用了不同的 SysConfig 编辑器。
我查看过代码、但看不到芯片选择的使用位置。
我刚才注意到、在 TI 示例代码中、用于传输数据的函数是 MCSPI_LLD_readwrite ()、而在我们的代码中、我们使用的是 MCSPI_writeTxDataReg ()。 在 TI 的高于9.00版本的环回示例中、使用了 MCSPI_TRANSFORIT ()。
Jeff、您好!
我正在执行代码删除操作、以测试 SPI 驱动程序的功能。
我希望您删除应用中的多个测试、然后使用以下给定代码测试 SPI。
采用 MCU PLUS SDK 中的一个简单空 R5F Nortos 项目、并替换 main.c 文件中的以下内容。
/* * Copyright (C) 2018-2021 Texas Instruments Incorporated * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions * are met: * * Redistributions of source code must retain the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer. * * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the * documentation and/or other materials provided with the * distribution. * * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of * its contributors may be used to endorse or promote products derived * from this software without specific prior written permission. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT * OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */ #include <stdlib.h> #include "ti_drivers_config.h" #include "ti_board_config.h" void oracle_spi_test(void *args); int main(void) { System_init(); Board_init(); oracle_spi_test(NULL); Board_deinit(); System_deinit(); return 0; }
且 empty.c 文件应替换为以下代码。
/* * Copyright (C) 2021 Texas Instruments Incorporated * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions * are met: * * Redistributions of source code must retain the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer. * * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the * documentation and/or other materials provided with the * distribution. * * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of * its contributors may be used to endorse or promote products derived * from this software without specific prior written permission. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT * OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */ /* This example demonstrates the McSPI RX and TX operation configured * in blocking, interrupt mode of operation. * * This example sends a known data in the TX mode of length APP_MCSPI_MSGSIZE * and then receives the same in RX mode. Internal pad level loopback mode * is enabled to receive data. * To enable internal pad level loopback mode, D0 pin is configured to both * TX Enable as well as RX input pin in the SYSCFG. * * When transfer is completed, TX and RX buffer data are compared. * If data is matched, test result is passed otherwise failed. */ #include <kernel/dpl/DebugP.h> #include "ti_drivers_config.h" #include "ti_drivers_open_close.h" #include "ti_board_open_close.h" #define APP_MCSPI_MSGSIZE (1U) uint32_t gMcspiTxBuffer[APP_MCSPI_MSGSIZE]; uint32_t gMcspiRxBuffer[APP_MCSPI_MSGSIZE]; void *oracle_spi_test(void *args) { uint32_t i, j; int32_t transferOK; MCSPI_Transaction spiTransaction; Drivers_open(); Board_driversOpen(); DebugP_log("[MCSPI] Oracle SPI Test started ...\r\n"); /* Memfill buffers */ for(i = 0U; i < APP_MCSPI_MSGSIZE; i++) { gMcspiTxBuffer[i] = 0x9F; // initializing tx buffer by writing 0x9F(data to be sent to Peripheral) gMcspiRxBuffer[i] = 0U; // setting rx buffer as empty to recieve the value 0xC2201C } /* Initiate transfer */ MCSPI_Transaction_init(&spiTransaction); spiTransaction.channel = gConfigMcspi0ChCfg[0].chNum; spiTransaction.dataSize = 32; spiTransaction.csDisable = TRUE; spiTransaction.count = 1; spiTransaction.txBuf = (void *)gMcspiTxBuffer; spiTransaction.rxBuf = (void *)gMcspiRxBuffer; spiTransaction.args = NULL; transferOK = MCSPI_transfer(gMcspiHandle[CONFIG_MCSPI0], &spiTransaction); if((SystemP_SUCCESS != transferOK) || (MCSPI_TRANSFER_COMPLETED != spiTransaction.status)) { DebugP_assert(FALSE); /* MCSPI transfer failed!! */ } else { /* Check if the data received is: 0xC2201C */ DebugP_log("Data in rx buffer is: %d\r\n", gMcspiRxBuffer[0]); } Board_driversClose(); Drivers_close(); return NULL; }
确保添加 SysConfig SPI4实例(多控制器)、并且 CS0线路应连接到外设、在接收到9F 时将返回0xC2201C。
请告知我是需要构建失败还是一般性的进一步帮助。
此致、
Vaibhav
通过 Ping 操作保持该线程打开。
谢谢、Merril
尊敬的 Merril:
主题专家目前不在办公室。 请期待延迟回复。
此致、
Tushar