This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:如何升级 ind_comms_sdk_am243x 中的 mcu_plus_sdk?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463342/tmds243evm-how-to-upgrade-mcu_plus_sdk-in-ind_comms_sdk_am243x

器件型号:TMDS243EVM

工具与软件:

为了  在  TMDS243EVM 上使用 EtherCAT、我  安装了 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15、同时还想使用最新的 mcu_plus_sdk (mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32)。  我想知道如何升级 ind_comms_sdk_am243x 中的 mcu_plus_sdk? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要将  ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15中的 mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32升级到 mcu_plus_sdk_am243x_00_32、只需执行此操作即可  将 MCU_PLUS_sdk_am243x_10_01_00_32粘贴到 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15中、然后将 MCU_PLUS_SDK_am243x_10_01_00_32重命名 为 MCU_PLUS_SDK .

    此示例尚未经过测试/验证、因为 ind_comms_sdk 是使用相应版本的 MCU_PLUS_SDK 构建的、并且 通过将 ind_comms_sdk 保持  为默认值来更新 MCU_PLUS_SDK、可能会导致构建故障或兼容性问题。 您可以自行尝试相同操作、看看是否遇到任何问题。

    此致、
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    如前所述、   将 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15中的 mcu_plus_sdk 升级 到 mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32后、会出现许多构建错误。 如何 解决这些问题? 您是否有任何计划来升级 包含 最新 mcu_plus_sdk (mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32)的 ind_comms_sdk_am243x? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="624520" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463342/tmds243evm-how-to-upgrade-mcu_plus_sdk-in-ind_comms_sdk_am243x/5616181 #5616181"]您是否有升级 包含 最新 mcu_plus_sdk (mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32)的 ind_comms_sdk_am243x 的计划?
    • 我们确实计划将  ind_comms_sdk_am243x 升级到版本10.1。 正式发布计划用于 3月底 .
    • 这将在 ind_comms_sdk 内包含 mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32。

    从你们这边看、这个时间轴是否合适?

    此致、
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Aaron:

    现在、我们正在开发 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15  SDK、并希望使用仅在 mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32 SDK 中介绍的 PHY DP838261和 DP83867。 我们希望能尽早发布、因为我们必须花大量时间来研究如何使用和配置它们。  

    BTW、 将工程从 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15移植到 ind_comms_sdk_am243x 到 版本10.1是否需要很长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="624520" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463342/tmds243evm-how-to-upgrade-mcu_plus_sdk-in-ind_comms_sdk_am243x/5617703 #5617703"]现在我们正在开发 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15 SDK、并想要使用 PHY DP838261和 DP83867、这两款 SDK 仅在 mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32 SDK 中介绍。
    • 我知道您将需要最新的 ind_comms_sdk、才能开始使用  MCU+ SDK v10.1中提供的 DP838261和 DP83867 PHY 进行开发。 我将在内部与团队讨论您的要求、并提出解决方案。
    BTW、 将项目从 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15移植到 ind_comms_sdk_am243x 到 版本10.1需要很长时间吗?
    • 为了与 MCU+ SDK v10.1兼容、需要在 ind_comms_sdk 中进行更改、同时进行工具链升级。 此外、还计划对每个版本进行应用程序增强和错误修复、然后进行认证和合规性测试。

    此致、
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron。 期待您的 好消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请预计周一之前回复。

    此致、

    亚伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aaron!   我们还希望   在 ind_comms_sdk_am243x _10.1的演示(ethercat_slave_Beckhoff_ssc_demo)中使用 PHY DP838261和 DP83867添加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我从以下主题中了解到您的要求: TMDS243EVM:如果更改了 PHY、我需要进行什么更改?

    您可以参阅以下文档的第2节、以确保为 EtherCAT 选择的 PHY 符合 EtherCAT 功能: PHY 选择指南

    此致、
    亚伦