This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:如果更改了 PHY、我需要进行什么更改?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462077/tmds243evm-what-change-do-i-need-to-make-if-i-changed-phy

器件型号:TMDS243EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869SysConfig

工具与软件:

我们设计了一个基于  TMDS243EVM 的开发板、  将 PHY DP83869替换为 DP838261、并添加了 DP83867。 我们需要修改 mcu_plus_sdk_am243x_10_00_00_20 SDK 以满足新的硬件要求、如何修改 PHY 驱动程序或 我认为不会做的其他事情? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的提问。

    请参阅以下文档、如果您需要进一步的帮助、请告诉我?

    AM243x MCU+ SDK:以太网 PHY 集成指南

    AM243x MCU+ SDK:定制以太网 PHY 集成指南

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Ashwani! 我想将 PHY DP838261用作 EtherCAT 接口、将 DP83867用作互联网接口、如何设置"PHY 地址"、"自举模式"
    和"Extended Configuration"?  是否有任何关于将 PHY DP838261配置为 EtherCAT 接口并将 DP83867配置 为互联网接口的示例?

    如果我从 TI SysConfig 工具开始新设计、是否有 说明 手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我从 TI SysConfig 工具开始新设计、是否有 说明 手册?

    此致、
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想   基于演示("ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15\examples\industrial_comms\ethercat_slave_Beckhoff_ssc_demo\am243x-evm")将 PHY DP838261用作 EtherCAT 接口、那么除了在 syscfg 上配置 PHY 之外、是否还需要实施初始化和其他操作以  、获得有关实例的帮助?  还有什么其他需要更改的地方吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否需要实施其初始化和其他操作、例如: tic_ethphyInit tiesc_ethphyEnablePowerDown ties_ethphyDisablePowerDown ……、
    • 是、为使用的相应 PHY 实现初始化很重要。 默认情况下使用 DP83869 PHY。
    在哪里可以获得此方面的帮助?  [报价]
    • 目前、我们没有专门用于增加对定制 PHY 支持的工业通信协议的文档。 以下是有关为以太网协议添加对自定义 PHY 的支持的文档: 添加对自定义 PHY 的支持
    是否还有其他需要更改的内容?
    • 如果要移植 PHY 驱动程序、请确保  正确使用 MDIO_phyExtRegWrite ()和 MDIO_phyRegWrite () API。 扩展 PHY 寄存器 API 用于访问大于0x20的 PHY 地址。
    • 确保 PHY 支持增强型链路。
    • 您可以参考以下文档来获取要在 SysConfig 中配置的 MDIO PHY 地址: 增强型链路检测过程。 本文档来自 AM263Px、但它也应适用于 AM243x。

    此致、
    亚伦  

    [/quote]