This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用 AM24x、 SDK:ind_comms_sdk_am243x_09_01_00_03、 SYSCFG:1.18.0。
他们正在测试 SSC 演示、他们发现、如果他们在 APPL_Application 中添加 SPI 读取/写入操作、则当 TwinCAT 重新加载从站时、它将导致系统复位。
请参阅上述代码的修改、以在 APPL_Application 中添加 SPI。
客户进行的另一项修改是、他们在 SBL 中连接 TwinCAT。
有两种情况会导致使用上述代码进行系统重置。
1:在开机引导过程中、以下日志显示系统复位4次。
2:从 TwinCAT 重新加载从站、下面的日志显示了系统复位1次。
如果客户未在 APPL_Application 中集成上述 SPI 操作代码、则不会出现此类问题。
您能告诉我们原因可能是什么吗?
谢谢!
Kevin
大家好、Kevin
亚伦不能在他的装置上再现这种情况。 他们是否在尝试 EVM (哪一个?) 或自定义 HW?
您好、Pratheesh:
感谢您的回复、是的、客户可以在我们的 EVM 板(LP-AM243x)上重现此问题。
重现此示例需要执行2个步骤。
步骤1:修改 ethercat_slave_beckoff_ssc_demo 值。
第2步:当它进入 OP 时、快速点击"重新加载器件"、然后我们可以看到重置。
当问题发生时、我们可以在下面看到 TwinCAT 错误信息。
相应的 CCS 调试信息如下所示。
能否为客户提供一些建议?
非常感谢、
Kevin
尊敬的 Kevin:
我将尝试在我这边重现更改的问题。 最晚在明天更新状态。
此致、
Prajith
尊敬的 Keshav:
谢谢你让我知道!
Kevin
大家好、Kevin 老师、我对他们的安装有几个问题。
MCSPI 的传输模式是什么? 回调还是阻塞? 可以通过 SysConfig 进行设置。
如果可能、您可以让他们共享 SysConfig 文件?
尊敬的 Keshav:
感谢您的答复、我刚收到来自以下客户的 SysConfig 文件。
e2e.ti.com/.../0827.example.syscfg
感谢您的帮助、如果有任何需要、请告诉我、
Kevin
尊敬的 Kevin:
在 syscfg 文件中、我看到工作模式是中断模式、而传输模式是回调模式。 MCSPI 传输引起的中断阻止对 EtherCAT 产生了干扰。
我尝试使用轮询模式而不是中断模式运行应用程序、该应用程序似乎工作正常。 因此、我建议使用轮询模式。 请要求客户使用轮询模式。 如有任何问题、请联系我们。
此致、
Keshav
尊敬的 Keshav:
感谢您的帮助、这确实可以解决问题、谢谢!
Kevin