This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:关于 PWM

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464537/mspm0c1104-about-pwm

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

我从 CCS 创建一些 PWM 示例、然后"Build Project"和"Debug Project"

在将 MCU FW 刷写到 USB4 MB 之前、我可以使用调试模式正常运行示例。

(连接方式(PWM:PA23、连接:PA2、传感器:PA24)与下图相同)

在将 MCU FW 刷写到 USB4 MB 后、我遇到了这样的错误...



如何修复它并正常运行示例 USB4 MB+Fan ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、  

    明天上午我会给你答复。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    • 器件似乎已锁定、请执行恢复出厂设置。 "Debug project"、然后您将在"Scripts"中找到"factory reset"

    • 您使用的 Lauchpad 似乎不是已发布的版本、因为它是绿色的。 您可以从 TI.com 申请已发布的版本吗?
    • 请从 TI.com 下载最新版本的 SDK。 我认为、如果您只从 SDK 下载示例代码、应该没有错误。
    • 顺便说一下、"I FLASH MCU FW to USB4 MB"的含义是什么? USB4 MB 是什么? 为什么要将 MCU 代码下载到其中? 这只是我感兴趣的问题。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    只需添加通知即可。 因为我明天会回家庆祝农历新年,所以如果你有更多的问题,请在2月5日以后在这里添加。 谢谢。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并再次添加另一个公共项。 如果在此版本 CCS 中、您无法进行恢复出厂设置、请下载版本12.8。 参考这篇文章、您可以进行恢复出厂设置。

    (1) LP-MSPM0C1104:(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真软件包20.0.0.3178)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Janz Bai