This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2619425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463817/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!
我将 MSPM0G3507器件用作上电序列发生器、

该器件使用其 GPIO 为外部电源加电以连续执行该操作 。

但是、在某些情况下、我需要添加选项以将此 GPIO 作为树态(高阻态)。

因此,在程序中,他们应该开始作为输出,但我需要把他们一些时间作为输入.

在 SYSCFG 中 、我看到它们只定义为输出或输入、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列:

    • 如果要在 GPIO 处于输出状态时启用高阻态、可以在 SysConfig 中启用"高阻抗"。

    您也可以在代码中使用相关指令来启用 HIZ

    • 如果要将 GPIO 从输出状态更改为输入状态、需要在代码中使用相关指令。 您需要禁用输出、然后将 GPIO 重新初始化为输入状态。

    • 如果要将 GPIO 从输入状态更改为输出状态、需要在代码中使用相关指令。 您需要将 GPIO 重新初始化为输出状态、然后设置或清除 GPIO、然后启用输出。

    • 所有函数都可以在"include->source->ti->driverlib->dl_gpio.h"中找到。 有关 GPIO 寄存器的更多信息、请参阅其 TRM

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需添加通知即可。 因为我明天会回家庆祝农历新年,所以如果你有更多的问题,请在2月5日以后在这里添加。 谢谢。

    此致、

    Janz Bai