This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:RTI 模块时序分析

Guru**** 2616425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460993/tms570lc4357-rti-module-timing-analysis

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我将使用 TMS570LC4357处理器上的 RTI 模块进行时序分析。 我在 HALCoGen 中启用了 RTI 驱动程序、生成了代码并按如下方式将其初始化:

volatile uint64 i = 0;  
uint32 get_start_tick, get_end_tick = 0;  
float elapsed_time_ms = 0;  
uint32 rti_clock_freq = (75 * 1000000); // 75 MHz  

rtiInit();  

rtiStartCounter(rtiREG1, rtiCOUNTER_BLOCK0);  
get_start_tick = rtiGetCurrentTick(rtiREG1, rtiCOMPARE0);  

for (i = 0; i < 1000000; i++); // Dummy loop to check the timing  

get_end_tick = rtiGetCurrentTick(rtiREG1, rtiCOMPARE0);  
rtiStopCounter(rtiREG1, rtiCOUNTER_BLOCK0);  

elapsed_time_ms = (float)((get_end_tick - get_start_tick) * 1000) / rti_clock_freq;  

我假设这种方法会得到以微秒为单位的经过时间、所以我乘以1000将结果转换为毫秒数。 我计算了经历的时间、并得到了近似值 0.0834ms .

能否请您确认一下我在 RTI 模块中的假设和函数使用是否正确、或者我遗漏了什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    我对延迟的反应表示歉意,我已经休息了几天。

    [quote userid="625340" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460993/tms570lc4357-rti-module-timing-analysis 能否确认我对 RTI 模块的假设和函数使用是否正确?或者我缺少什么?

    您的假设是正确的、您将在这里得到以 ms 为单位的时间。

    但是、我也建议您参考下面的线程一次、我很久以前处理过这个线程、这里我提到了一个边界条件:

    (+) TMS570LC4357:使用计时器时的多工延迟(在翻转情况下)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  

    感谢您的确认。

    我将先介绍您为理解边界条件而提到的线程、如果需要进一步的说明、我将返回该线程。

    此致、  
    Naveen R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我已经完成了您为处理边界条件而附加的线程。 但我在处理时遇到了一些问题。

    在我的设置中、翻转配置为每9375个周期发生一次。

    例如、
    开始节拍为2、仅当边界条件小于2时才检查边界条件。 然而、在后台、节拍会继续增加、最终回滚并超过 START (开始)节拍。
    在这种情况下、我们如何处理边界条件?

        rtiInit();
    
        rtiStartCounter(rtiREG1, rtiCOUNTER_BLOCK0);
        get_start_tick = rtiGetCurrentTick(rtiREG1, rtiCOMPARE0);
    
        for(i=0; i<10000000; i++) // dummy loop to check the timing
        {
            get_cur_tick = rtiGetCurrentTick(rtiREG1, rtiCOMPARE0);
             if(get_cur_tick < get_start_tick)
            {
                get_cur_tick = get_cur_tick + rtiREG1->CMP[rtiCOMPARE0].UDCPx;
            }
        }
    
        rtiStopCounter(rtiREG1, rtiCOUNTER_BLOCK1);
    
        elapsed_time_ms = (float)((get_cur_tick - get_start_tick) * 1000)/rti_clock_freq;


    谢谢、此致、  
    Naveen R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    开始计时为2、仅当边界条件小于2时才检查边界条件。 然而、在后台、节拍会继续增加、最终回滚并超过 START (开始)节拍。
    在这种情况下、我们如何处理边界条件?

    这会在您的测试代码中发生、我的意思是您无法使用您的代码测量边界条件。 由于您只是在立即计时器启动后测量一次开始节拍、然后不断获得当前节拍、因此实际上这不是边界条件、也不是触发边界条件的方式。

    例如、获取这些值、它们来自我之前共享的线程、

    如果您验证这些打印值之间的差异18,452,43643646,68868840,94035 ... 等等、差异通常是~26000、对吧?

    因此、如果连续取初始值和电流值、那么在边界条件下、初始值可能是988425、电流节拍值将变为14765对吧?

    因此、这实际上是真实边界条件、其中初始值接近最大值(1000000)、即988425、而我们的当前周期值为14625。

    因此、为了正确计算节拍差、我们需要将 UDCPx 添加到当前节拍中、然后从初始节拍中减去它、((1000000+14625)- 988425)= 26340。 这意味着在边界条件下、我们也仅获得适当的差值。

    在本例中、您只是将初始值固定为2、即在计时器启动后立即确定、然后您永远不会更改此值、而只是更改电流周期和计算差值、这不是计算延迟的理想方式?

    我希望这能澄清你的疑虑。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。