This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:TMDSEMU110-U 调试探针与 RM46L852和 RM57L843 MCU 的兼容性

Guru**** 2612565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, TMDSEMU110-U, RM57L843, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463374/rm46l852-compatibility-of-the-tmdsemu110-u-debug-probe-with-rm46l852-and-rm57l843-mcus

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-URM57L843、TMDSEMU200-U

工具与软件:

您好!

我已经阅读了 TMDSEMU110-U (XDS110 JTAG 调试探针)数据表、其中第5页说支持"Hercules 和征服者安全 MCU"、但我无法在 TMDSEMU110-U 网站的支持产品部分找到 RM46L852和 RM57L843。 我在 RM57L843和 RM46L852的硬件开发表中也找不到任何有关 TMDSEMU110-U 的参考。 请您确认 TMDSEMU110-U 与指定的 MCU 兼容吗?

另一方面、RM57和 RM46 MCU 的硬件开发表显示 TMDSEMU200-U 是兼容的 JTAG 调试探针、但我无法在 TI 网站上找到该探针的数据表。 我在 Blackhawk 网站上找到数据表、但我不确定该数据表是否与 TMDSEMU200-U 探针相符。 请确认我刚刚发送的数据表是否对应于 TMDSEMU200-U? 如果没有、您能否向我发送有关 TMDSEMU200-U 调试探针的文档?

最后、 TMDSEMU110-U 和 TMDSEMU200-U 之间有什么区别吗? 根据 另一个论坛问题的答案、TMDSEMU200-U 似乎速度更快、但我不知道它是否有任何与 TMDSEMU110-U 相比的优势


非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    请确认 TMDSEMU110-U 与指定的 MCU 兼容吗?

    TMDSEMU110调试探针支持所有 Hercules 控制器、包括 RM57L843和 RM46L852。

    您可以验证以下线程一次、此处客户成功将此调试器与 RM57x 配合使用:

    (12) CCS/TMDSEMU110-U:无法使用 XDS110探针调试 Hercules RM57 LaunchPad -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    TMDSEMU110调试探针 还支持所有 Hercules 控制器、包括 RM57L843和 RM46L852。

    首先、非常感谢您确认 TMDSEMU110的兼容性。

    其次、您能否回答其他三个问题:

    • 问题2 y 3:
    [报价 userid="580920" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463374/rm46l852-compatibility-of-the-tmdsemu110-u-debug-probe-with-rm46l852-and-rm57l843-mcus "]另一方面、RM57和 RM46 MCU 的硬件开发表指出 TMDSEMU200-U 是兼容的 JTAG 调试探针、但我无法在 TI 网站上找到该探针的数据表。 我在 Blackhawk 网站上找到数据表、但我不确定该数据表是否与 TMDSEMU200-U 探针相符。 请确认我刚刚发送的数据表是否对应于 TMDSEMU200-U? 如果没有、您能否向我发送有关 TMDSEMU200-U 调试探针的文档? [报价]
    • 问题4:
    [quote userid="580920" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463374/rm46l852-compatibility-of-the-tmdsemu110-u-debug-probe-with-rm46l852-and-rm57l843-mcus TMDSEMU110-U 和 TMDSEMU200-U 之间有什么区别吗? 根据 另一个论坛问题的答案、TMDSEMU200-U 似乎速度更快、但我不知道它是否有任何与 TMDSEMU110-U 相比的其他优势。[/QUOT]

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    请确认我刚才发送的数据表是否对应于 TMDSEMU200-U? 如果没有、您能否向我发送 TMDSEMU200-U 调试探针的文档?[/QUOT]

    可以、相同的数据表也适用。

    同时、我还建议您查看以下链接:

    TMDSEMU200-U 调试探针|德州仪器 TI.com

    在这里、您可以找到特性以及引脚排列信息等

    最后、 TMDSEMU110-U 和 TMDSEMU200-U 之间有什么区别吗? 根据 另一个论坛问题的答案、TMDSEMU200-U 似乎速度更快、但我不知道它是否有任何与 TMDSEMU110-U 相比的其他优势。[/QUOT]

    XDS200将以更高的成本为您提供更高的性能:

    您可以参阅以下比较表、了解更多详细信息:

    XDS 目标连接指南

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复 Jagadish。

    XDS200将以更高的成本为您提供更高的性能:

    最后一个问题: TMDSEMU110-U 和 TMDSEMU200-U 调试器可以生成的最大 TCK 时钟频率是多少?

    例如、 我是否能够在最大系统时钟频率(220 MHz)下调试 RM46L852?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="580920" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463374/rm46l852-compatibility-of-the-tmdsemu110-u-debug-probe-with-rm46l852-and-rm57l843-mcus/5618193 #5618193"]

    最后一个问题: TMDSEMU110-U 和 TMDSEMU200-U 调试器可以生成的最大 TCK 时钟频率是多少?

    例如、 我是否能够在最大系统时钟频率(220 MHz)下调试 RM46L852?

    [报价]

    我没有支持这些调试器的确切 TCK 值、但是根据我的经验、这两个调试器都可以支持200MHz 的系统时钟频率。