This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:关于 SWD 和 BSL

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466271/mspm0c1104-about-swd-and-bsl

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

嗨、团队:

客户正在评估 M0C1104 16引脚封装。 他们有一些问题。 请帮助您澄清。 谢谢你。

  1. SWDIO 和 SWCLK 的两个引脚能否用于 GPIO 或 ADC 用途? 这会影响闪存编程吗?
  2. M0C1104是否可以使用 SPI 更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    [quote userid="76143" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466271/mspm0c1104-about-swd-and-bsl SWDIO 和 SWCLK 的两个引脚能否用于 GPIO 或 ADC 用途? 这会影响闪存编程吗?[/QUOT]

    是的、SWDIO 和 SWCLK 可重复用于 GPIO、PA20也可用于 ADC。

    但是、如果 SWD 重复用于其他功能、则将在应用代码中禁用它。 因此、建议在 SWD 禁用代码之前添加一些延迟。 通过这种方式、您可以在此时重新刷写代码。

    [quote userid="76143" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466271/mspm0c1104-about-swd-and-bsl M0C1104能否使用 SPI 更新?

    您可以使用辅助 BSL 来实现 SPI 更新。

    此致、

    Zoey