This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:.syscfg 中的段是否根据 SDK 进行修复

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465085/tmds243evm-whether-the-sections-in-syscfg-is-fixed-according-to-sdk

器件型号:TMDS243EVM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我发现、    使用不同的 SDK (mcu_plus_sdk_am243x、ind_comms_sdk_am243x)时、TI SysConfig 生成的模板部分("'TI industry comms toolkit""TI porting driver layer (DPL)...")...)会有所不同。 这些部分是固定的还是不可编辑的?   配置这些段是否有任何序列要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请发送您观察到的差异的屏幕截图。

    另请告诉我们您正在使用哪个版本的 MCU+SDK 和 Induss_comms?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工业通信 SDK 比 MCU SDK 还有一个工业通信工具套件部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongkai:

    Unknown 说:
    这些部分是固定的还是不可编辑的?  [报价]

    是的、这在 SDK 中已修复、不可编辑。

    此致、

    Tushar