This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:UART:内部时钟问题

Guru**** 2933220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466402/mspm0g1507-uart-internal-clock-question

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

您好!
我要配置 UART、并在"18.1.3功能方框图"一章的方框图中查看3种可能的时钟源:SYSCLK、MFCLK、LFCLK。
然后在"18.2.1时钟控制"章节中、未提及 SYSCLK、但提及 BUSSCLK。 这种情况令人困惑。
 在"2.3时钟模块(CKM)"一章中未提及 SYSCLK 和 BUSSCLK。 为什么?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    UART 支持三个时钟源:

    总线时钟、取决于 UART 的总线 PD1或 PD0

    MFCLK 为 MFCLK、LFCLK 为 LFCLK。

    18.1.3图中提到的 SYSCLK 应为总线时钟。

    此致、

    Helic