This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:如何在特定的 RAM 部分中强制设置全局变量列表

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466089/tm4c1290ncpdt-how-to-force-a-list-of-global-variables-in-a-specific-ram-section

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具与软件:

您好!

我需要 在特定的 RAM 部分中强制设置一个庞大的全局变量列表。

我使用的是 DATA_SECTION pragma、如下所示:

其中".cal_par_block_ram"是 RAM 段。 但我必须使用此方法为每个变量设置 DATA_SECTION。

是否有一种更智能的方法来同时强制所有变量?

当前主页 : ti-cgt-arm_20.2.7.LTS

IDE:  Code Composer Studio 版本:12.80.00012  

谢谢、此致

Diego Greco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我会将您的问题转发给我们的编译器专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="627854" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466089/tm4c1290ncpdt-how-to-force-a-list-of-global-variables-in-a-specific-ram-section 是否有一种更智能的方法可以同时强制所有变量?

    请搜索 TI ARM 编译器手册 、查找标题为  SET_CODE_SECTION 和 SET_DATA_SECTION pragma 的子章节。  重点介绍 SET_DATA_SECTION pragma。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    感谢提示。 工作正常!

    谢谢、此致、

    Diego