Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103, MSPM0C1104, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104、 SysConfig
工具与软件:
我正在使用 CCS 12.8.1、并创建了一个"empty_mspm0c1103_nortos_gss"工程。
当我尝试配置 输出引脚时、IDE 会认为我使用的是 MSPM0C1104、而不是 MSPM0C1103:

从上图中可以清楚地看出、IDE 在"Peripheral and Pin Configuration"(外设和引脚配置)选项中分配 Any (PA0/4)、而不是 Any (PA0/5)。
如果我尝试配置输入、情况也是如此:

IDE 在"Peripheral and Pin Configuration"(外设和引脚配置)选项中指定 Any (PA27/2)、而不是 Any (PA27/1)。
端口 A27的物理引脚2位于 MSPM0C1104微控制器中:

ti_msp_dl_config.h 文件中生成的片段如下所示:

这是什么问题?