This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:根本原因请 ADC 通道2引脚(PA25)故障-在 LP-MSPM0L1306板中甚至不能作为 GPIO 工作

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465757/mspm0l1306-root-cause-pls-for-adc-channal-2-pin-pa25-failure---not-even-worked-as-gpio---in-lp-mspm0l1306-board

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

祝大家愉快!

总结:

我们是否可以获得 MSPM0L1306中"ADC 通道2引脚(PA25)故障(甚至无法正常 GPIO)"背后的根本原因?

详细信息:

我们尝试了通过通道2在 LP-MSPM0L1306电路板的帮助下通过1至3V 的直流电压来分析 ADC。

一天过后、我们在读取直流电压值时遇到了错误的高值。 它与另一个新的  LP-MSPM0L1306电路板协同工作

我们尝试了分析根本原因、

看起来我们在 ADC 输入引脚 PA25上获得大约1.6-2.0V 的电压、而没有将任何输入连接到该引脚。

此外、该引脚看起来也不正常切换。 这是通过另一个像 PA0这样的 GPIO 引脚进行切换的

因此我们得出结论、PA25 - ADC 通道2引脚消失了。  

我们想知道 LP-MSPM0L1306中 ADC 通道2引脚发生此故障的可能原因是什么。

请帮助我们找到  LP-MSPM0L1306中 ADC 通道2引脚发生此故障的根本原因。

谢谢

Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Selvam:

    我已经使用 LP-MSPM0L1306对 ADC 通道2 (PA15)进行了实验、到目前为止一切都正常。  我需要确认几个问题。

    [报价 userid="624753" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465757/mspm0l1306-root-cause-pls-for-adc-channal-2-pin-pa25-failure---not-even-worked-as-gpio---in-lp-mspm0l1306-board "]看来我们在 ADC 输入引脚 PA25处得到的电压大约为1.6-2.0V、而无需将任何输入连接到此引脚。

    您刚才提到、您只将 PA25连接到外部电压、而没有任何其他输入、您是否注意到原理图上 PA25与 光电二极管 电路和热敏电阻电路相关、如下方所示、您是否移除了电路板上的这些相关跳线以禁用这些功能?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的响应和实验。

    是的、我们移除了跳线 J4和 J1、我们仍然得到这个电压、 即使在配置为正常 GPIO 输出后、大约3V 的电压也会出现。

    看起来该引脚 PA25已消失、因此截至目前我们将使用 PA27。  

    我们感到惊讶的是、仅引脚是如何失败的。? 以及未来纠正的根本原因。  

    谢谢

    Selvam