This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:如何防止 DL_I2C_startControllerTransferAdvanced 在 I2C 读取阶段自动触发数据读取?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464589/mspm0l1228-how-to-prevent-dl_i2c_startcontrollertransferadvanced-from-automatically-triggering-data-read-during-i2c-read-phase

器件型号:MSPM0L1228

工具与软件:

大家好!

我正在开发 I2C 驱动程序以满足客户端的应用要求。 我将 I2C 控制器操作分解成了几个阶段:

  1. i2c_start_write
  2. i2c_start_read
  3. i2c_write
  4. i2c_read
  5. i2c_stop

目前、写操作(start_writewrite)工作正常。 但是,我遇到了读取操作(start_readreadstop)的问题。 下面是发生的情况:

问题:

当我执行以下序列时:

start_write > write > start_read > read > stop

start_read该阶段、函数DL_I2C_startControllerTransferAdvanced自动触发数据读取操作。 这会导致读取数据时钟意外生成。 尽管addr正在发送目标地址()、但读取的数据应该是 不会 在此阶段自动启动。

预期行为:

start_read该阶段、系统应:

  1. 生成起始条件。
  2. 发送目标地址addr()。
  3. STOP (停止) 而不启动数据读取。
  4. 实际读取的数据应在后续read阶段手动触发。

相关代码片段:

static bool i2c_start_read(void) {
    // Wait until I2C controller is idle
    if (!retry_until_condition(BUS0_I2C_INST, MAX_RETRIES, 10, is_i2c_idle)) {
        uart_printf("%s I2C not idle; retry limit reached before starting read transfer\n", TAG);
        return false;
    }

    // Flush RX FIFO and reset transfer
    DL_I2C_flushControllerRXFIFO(BUS0_I2C_INST);
    DL_I2C_resetControllerTransfer(BUS0_I2C_INST);

    // Set only the START condition, print debug message
#if DEBUG_START
    uart_printf("%s Starting I2C read transfer (START only)\n", TAG);
#endif

    DL_I2C_startControllerTransferAdvanced(
        BUS0_I2C_INST,
        addr,
        DL_I2C_CONTROLLER_DIRECTION_RX,
        0,  // Transmission length set to 0
        DL_I2C_CONTROLLER_START_ENABLE,
        DL_I2C_CONTROLLER_STOP_DISABLE,
        DL_I2C_CONTROLLER_ACK_ENABLE
    );

    // Check for transfer errors
    if (DL_I2C_getControllerStatus(BUS0_I2C_INST) & DL_I2C_CONTROLLER_STATUS_ERROR) {
        uart_printf("%s Read start transfer error\n", TAG);
        return false;
    }

    return true;
}

其他上下文:

根据 I2C 控制器文档:

  • 要启动传输、请将STARTMCTR寄存器中的位置位以生成启动条件。 一旦控制器检测到总线空闲、就应发送启动条件、后跟目标地址。
  • MBLEN域指定要发送的字节数。 将设置MBLEN0可能会阻止正确发送地址。

我尝试过的:

  1. 确保MBLEN设置正确:

    • 确保该MBLEN字段至少设置为1以保证发送地址。
    • BURSTRUN以开始操作。
  2. 调节i2c_start_read功能:

    • 在设置启动条件之前、清空 RX FIFO 并复位传输。
    • 已确认在不启动任何数据操作的情况下仅设置 START 条件。

尽管进行了这些更改、但问题仍然存在、在DL_I2C_startControllerTransferAdvancedi2c_start_read该阶段仍会自动触发数据读取、从而导致意外生成读取数据时钟。

正常行为示例:

执行时i2c_start_read、系统应:

  1. 生成起始条件。
  2. 发送目标地址addr()。
  3. STOP (停止) 而不生成读取数据时钟。
  4. 手动触发在此read阶段读取的数据。

有任何建议或解决方案?

我如何修改 I2C 控制器操作、以确保在start_read该阶段仅生成启动条件、而不自动启动数据读取? 是否存在可能缺失的特定寄存器设置或操作顺序?

提前感谢您的帮助!


此致、

蔡奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    [报价 userid="620660" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464589/mspm0l1228-how-to-prevent-dl_i2c_startcontrollertransferadvanced-from-automatically-triggering-data-read-during-i2c-read-phase "] STOP (停止) 而不生成读取数据时钟。[/报价]

    此停止的工作原理是什么?

    只需停止发送时钟、然后等待调用 i2c_read、然后逐个字节地发送读取时钟?

    Unknown 说:
    start_read该阶段、该函数DL_I2C_startControllerTransferAdvanced自动触发数据读取操作。 这会导致读取数据时钟意外生成。 尽管addr正在发送目标地址()、但读取的数据应该是 不会 在此阶段自动开始。

    所以在您的测试结果中、设置 len = 1、MSPM0的 I2C 不仅可以发送 I2C 地址、而且还可以包括第一个读取字节?

    设置 len = 0的测试结果是什么? I2C 不会发送任何包含地址的内容?

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:

    感谢您的快速响应和建议。

    关于您的问题:

    1.停止的工作原理:

    停止条件应在发送启动条件和地址后终止 I2C 事务。 在调用 i2c_read 函数来手动启动数据读取之前、不应生成任何读取数据时钟。

    2.测试长度设置:

    设置长度= 1:

    I2C 控制器成功发送出目标地址(addr)。
    但是、它会立即触发读取数据时钟、从而自动启动数据读取操作、这在该阶段不需要。

    设置长度= 0:

    奇怪的是、I2C 控制器仍然发送目标地址(addr)。
    也会自动触发读取数据时钟、就像 len = 1时一样。 我预计设置 len = 0可能会阻止发送地址、但实际上不会。

    有一种方法可以配置 I2C 控制器、以便在该start_read阶段仅生成起始条件并发送目标地址、而不自动启动数据读取? 是否有特定的寄存器设置或可能缺失的操作序列?

    感谢您的帮助!

    此致、

    蔡奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我将从我这边尝试这项测试~

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我已经尝试了一些方法来避免从目标中读取第一个字节、所有这些字节都不起作用。

    此致、

    Helic