This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:PRU GPIO 的阻抗匹配问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465223/am2434-question-on-impedance-matching-for-pru-gpio

器件型号:AM2434

工具与软件:

其中一个 PRU GPIO 的典型输出阻抗是多少?

特别是用于 EMPO 移出功能的两个引脚。

我想在高速开关下尽量降低不良信号质量、而匹配引线阻抗/最大限度地减少寄生效应是一个很好的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Katafuchi 您好

    感谢您的提问。

    PRU IO 缓冲器类型为 LVCMOS、标称阻抗为60R。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katafuchi:

    请参考我从专家处收到的其他意见。

    与 LVCMOS 缓冲器类型相关的 IO 的典型源阻抗为60欧姆、与 SDIO 缓冲器类型相关的 IO 的典型源阻抗为40欧姆。  我们不定义源阻抗范围。 如果客户需要更好地了解缓冲器驱动能力、则应在仿真中使用 IBIS 模型。

    此致、

    Sreenivasa