This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 -在未连接 XDS110的情况下启动

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466022/mspm0g3507-mspm0g3507---startup-without-xds110-connected

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的:

我的 PCB 能够很好地与 CCS - XDS110配合使用。

但是、当我移除调试器时、处理器似乎没有启动。

我已经禁用了 BSL 启用标志、因此我预计处理器没有进入引导模式。

处理器无法启动的原因可能是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可以在未连接到 XDS110的情况下打开 VCORE 引脚吗?

    VCORE 上应该有一个0.47uF 的电容器、这有助于稳定器件的内部连接、因此如果 VCORE 的电压电平不正确、那么您的电源可能会出现问题。

    此致、
    Luke