This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:必须运行脚本

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466166/tmdsemu110-u-script-must-be-run

器件型号:TMDSEMU110-U

工具与软件:

我将使用通过 USB 端口连接到 Code Composer Studio 12.5.0的 TI XDS110调试探针。  当我尝试连接目标时、收到以下错误消息。

MAIN_Cortex_R5_0_0:GEL 输出:错误:这是 HSFS 器件。  脚本必须从 R5或 A53运行、或者必须执行引导脚本。

我将引导加载程序和固件更新为3.0.0.26、但仍然显示错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    目标器件是什么?

    此致、

    Ralph Jacobi