This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:关于 TRM 中的 CBASS 寄存器

Guru**** 2468520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454700/am2434-about-the-cbass-register-in-trm

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:MCU-PLUS-SDK - AM243X

工具与软件:

TRM 是 spruim2h.pdf、SDK 是指 MCU_PLUS_SDK_AM243x_09.00.00.35

关于 TRM "3.4.1 CBASS 寄存器"中列出的以下 CBASS 寄存器、我想知道每个寄存器的用途。

寄存器名称
1. CBASS0_ERR
2. CBASS0_ISC
3. CBASS0_GLB
4. CBASS0_QoS
5. CBASS_FW0_ERR
6. CBASS_INFRA1_ERR
7. CBASS_INFRA1_FW
8. CBASS_INFRA1_ISC
9. CBASS_INFRA1_GLB
10. CBASS_INFRA1_QoS
11. CBASS_DBG0_ERR


提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于假期的原因、对这一问题的答复将会推迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    为了给这个问题添加一些背景信息、我想了解与 CBASS 相关的寄存器、但我不知道我列出的寄存器的用途、我无法决定是否需要在开发过程中了解它们。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您使用的是旧 TRM。  最新版本是 SPRUIM2H (https://www.ti.com/lit/pdf/spruim2)

    第3.10.1节列出了 CBASS 寄存器。  每个寄存器条目都超链接到寄存器详细信息。

    -保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我已确认我使用的是最新的 TRM。

    我想我可以通过同时读取 TRM 的第3.1至3.9节来了解 CBASS 寄存器的用途。

    此外、SDK 中是否提供了使用 CBASS 寄存器的样本?

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在使用哪种 SDK?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 MCU-PLUS-SDK AM243X 09_02_01_05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 我将请相应工程师进行评论。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否有任何使用 SDK 中提供的 CBASS 寄存器的样片?

    这些寄存器中的大多数不应被终端用户操作。 SDK 中没有示例。 您是否在寻找任何特定的参考?

    此致

    Karan