This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:UNIFLASH 会话文件中的相对路径

Guru**** 2533850 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464301/uniflash-relative-path-in-uniflash-session-file

器件型号:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

UNIFLASH 支持使用--session 选项加载已保存的会话文件。 但是、该文件中的所有图像文件路径都是绝对路径、这限制了会话文件的重用。

  1. 我将如何对图像使用相对路径?它们相对于什么?
  2. 程序选项卡仅显示图像文件名而不显示其路径、对用户没有实际帮助
  3. 会话不会保存有用的 GUI 选项、如"Quick Settings"。

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    如何使用图像的相对路径以及它们相对于什么?

    会话文件为 GUI 版本的 Uniflash 独有、因此在可执行文件的路径方面存在一些限制。  

    程序选项卡仅显示图像文件名而不是其路径、对用户没有实际帮助

    如果将鼠标悬停在文件名上、则应显示完整路径。

    Unknown 说:
    会话无法保存有用的 GUI 选项(如"快速设置")。

    保存的会话文件会存储  Settings & Utilities 菜单上更改的所有设置。  这包括您在 "快速设置"中配置的内容。  

    总之、如果您想要自动执行/编写一些脚本、建议使用 Uniflash CLI 或 GUI 中的独立包创建程序。

    此致!
    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    该会话文件为 GUI 版本的 Uniflash 独有、因此在可执行文件的路径方面存在一些限制

    为什么此路径不能与会话文件相关? 哪种限制会阻止工具使用相对路径? 这将使 GUI 会话文件可移植 、并且非常有用。

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么此路径不能与会话文件相关? 什么限制阻止工具使用相对路径?

    遗憾的是、这就是它的实现方式。 不过、我同意您的说法、这是一个有趣的限制。 我将向工具团队提出、以查看我们是否可以在工具的未来版本中实现此功能。

    同时、我还是建议使用 Uniflash CLI、我们的客户在使用 CLI 实现器件自动刷写方面已经取得了很大成功。  

    您可以在此处找到快速入门指南和命令行信息: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/latest_qsguide.html#command-line-interface

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会自动刷写目标。 我需要将 UNIFLASH 集成到我们的开发环境中、让开发者可以在 CCS 无法恢复目标时选择恢复目标。 这需要 GUI 和 UNIFLASH 提供的选项。

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么此路径不能与会话文件相关? 哪种限制会阻止工具使用相对路径? 这将使 GUI 会话文件可移植 、并且更加有用。

    我已经为这件事提出了一个 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12182

    谢谢

    Ki