This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4CFLASHSRAM:在链接器脚本.cmd 文件中存储和访问并行闪存中的数据

Guru**** 2532830 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4CFLASHSRAM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465150/tidm-tm4cflashsram-storing-and-accessing-data-in-parallel-flash-in-linker-script-cmd-file

器件型号:TIDM-TM4CFLASHSRAM

工具与软件:

团队成员、您好!

我们计划将 TM4C 与外部存储器器件配合使用、如 TIDM-TM4CFLASHSRAM EVK。

我们需要存储大量数据、这些数据将通过 SPI 以块的形式传输到 FPGA。  由于 SRAM 存储器不足以满足我们的应用需求、我们需要将其存储在并行闪存或外部 SRAM 中。

作为这个链接器脚本主题的初学者、我不知道如何在.cmd 文件本身中处理这个问题。

您能否说明如何将数据存储在外部并行闪存中并从应用代码访问相同的数据?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅这篇文章、下载  TIDM-TM4CFLASHSRAM 的软件配套资料。 示例代码具有链接器命令文件。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1295494/tidm-tm4cflashsram-sample-code/4915755?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A583941#4915755

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在此.cmd 文件中、SRAM/Flash 地址不是直接初始化。 这个代码的数据最初存储在微控制器的 SRAM 中、然后被移动到外部 SRAM/闪存中。 请多多指教。

    但我的要求是在构建代码本身的同时、直接将数据存储到外部存储器设备。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="577647" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465150/tidm-tm4cflashsram-storing-and-accessing-data-in-parallel-flash-in-linker-script-cmd-file/5628910 #5628910"]在此.cmd 文件中、SRAM/Flash 地址不是直接初始化。 这个代码的数据最初存储在微控制器的 SRAM 中、然后被移动到外部 SRAM/闪存中。 请更正我的错误。

    正确。 在访问与 EPI 接口相连的存储器之前、需要将 EPI 模块初始化为主机16模式。  

    [报价 userid="577647" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465150/tidm-tm4cflashsram-storing-and-accessing-data-in-parallel-flash-in-linker-script-cmd-file/5628910 #5628910"]

    但我的要求是在构建代码本身的同时、直接将数据存储到外部存储器设备。

    [报价]

     如上所述、 在 EPI 模块初始化之前、引导代码并不了解是否有可用的外部存储器。