This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:创建此芯片的工程时 CCS 20出现问题。

Guru**** 2611805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466858/ek-tm4c123gxl-ccs-20-problems-creating-a-project-for-this-chip

器件型号:EK-TM4C123GXL
Thread 中讨论的其他器件:CC1350

工具与软件:

问题- CCS - 20找不到工具。

重现步骤:

1)在干净的 MAC 上-未安装其他 TI 器件。

2) 2)安装 CCS 版本20.0..2.5__1.6.2

3) 3)尝试为 Tiva C 系列 TM4C123GXL Launch Pad 创建工程、与 CC1350 Launch Pad 相同。

4)在本例中、请选择"hello"、"CCS - TI 编译器"-(它不让我选择 GCC、Grrr)和 No RTOS

5)点击创建

6)告诉我需要下载工具、我就是这样做的

7) 7)我返回到"创建项目"页面并重试。

8)我甚至已经退出并重新启动我的 Mac (我不需要这样做,但我有)

9) 9)再次单击"创建"-它告诉我必须安装相同的工具-一次又一次地安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我理解适用于最新 CCS20的 Tiva MCU 的一些问题。 请使用以前的 CCS CCS12进行 Tiva 开发。