This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:SysConfig 未为 ICSS-EMAC MII 端口使用分配引脚

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466704/am263p4-sysconfig-not-assigning-pins-to-icss-emac-mii-port-usage

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好!

我们的一个客户通过 ICSSM0 MII 接口将 AM263P4器件与 EtherCAT 主站协议栈配合使用。 它们使用最新版本的 SysConfig、最初在每个 MII 接口上的 ICSSM0上实现 ICSS-EMAC 功能。 但我们的发现是、ICSS-EMAC 未分配任何用于 MII 接口的引脚。 这可以检查吗? 能否将此功能添加到 SysConfig 中?

在这里、您可以看到未分配任何引脚

谢谢!

——Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    将 SysConfig 1.22与 AM263Px 工业通信 SDK 搭配使用时、现在有适用于 EtherCAT 的配置。 但请记住、客户实际上计划在两个 ICSSM0 MII 端口上运行 EtherCAT 主站、因此从某种意义上说、启用 EtherCAT 可能不是正确的选择、因为该选择应该适用于 EtherCAT 子器件。

    但选择 EtherCAT 并添加实例会启用 PRU ICSSM0实例及其所有本地引脚 PR0_PRU0/1_GPIOxx。 但是、它并未专门启用任何 ICSSM0 MII 引脚。 TRM 中有一个表、显示了 MII 端口的映射、表7-32。

    SysConfig 能否在表7-32中映射 MII 模式的引脚?

    需要启用哪些功能才能正确执行此映射?

    其中可能有一个参考 SysConfig 文件。

    谢谢!

    ——Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter,

    我在这里可能会误解你的问题。 我将使用 SysConfig 和工业通信 SDK、添加 EtherCAT 后、将添加所有必需的引脚:

    您可以仔细检查以下幻灯片上的说明和映射:

    此致、

    Brennan