This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:在 LAN 端口中实现 HTTP 服务器来监控和放大器;在网页中配置参数

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466770/tm4c129encpdt-http-server-implementation-in-lan-port-to-monitor-configure-parameter-in-webpage

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:CCS v6.0.1

您好!

在我的.cfg 文件中提供了以下内容

==========================================

var EMAC = xdc.useModule('ti.drivers.EMAC');

emac.libType = emac。 Type_Non 已安装;


VAR Global = xdc.useModule('ti.ndk.config.Global');

全局。 IPv6 = false;

Global.networkIPAddrHook ="&mynetworkIPAddrHook";
Global.networkOpenHook ="&functionNetworkOpenHook";

global.stackInitHook ="&AddWebFiles";
global.stackDeleteHook ="& RemoveWebFiles";

global.lowTaskPriLevel = 3;

Global.netSchedulerPri =全局。 NC_PRIORITY_HIGH;

global.ndkThreadStackSize = 3072;
global.lowTaskStackSize = 3072;
Global.normTaskStackSize = 3072;
global.highTaskStackSize = 3072;


var IP = xdc.useModule('ti.ndk.config.Ip');

Ip.autoIp = true;
ip.domainname =" cellcommsolutions.com";


var HTTP = xdc.useModule('ti.ndk.config.Http');

var http0Params =新 HTTP。 Params();
var http0 = HTTP.CREATE(http0Params);


var DNS = xdc.useModule('ti.ndk.config.Dns');

DNS.externDnsServIp ="192.168.1.5";

==================================

mynetworkIPAddrHook ()、  函数 NetworkOpenHook ()、  AddWebFiles ()、  RemoveWebFiles ()

上述函数在应用代码中实现、用于创建 http 服务器、没有编译时错误、警告、内存泄漏等

但是、当我将.bin 文件加载到控制器中时、它会一直在重新启动

(在.cfg 和.c 文件中实现上述 解决方案后、我面临重新启动问题)

为了实现相同的功能、

->我们不依赖任何外部存储设备

-> MAC ID 也被加载

请告诉我、我应该做什么修改...?

与此问题相关的任何其他所需信息、请 随时提出

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅这篇文章、其中 Todd 提供了 TI-RTOS HTTP 服务器示例和 ppt 演示文稿。