This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2615335 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466526/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我在微控制器 MSPM0G3507上使用 CCS Theia 1.5.1.00003和 SysConfig 1.22.0_3893。 无法更新 syscfg 中的任何更改。 应该在下一次构建中更新通道2的下面的更改、但失败了。

如果我手动更改、它会自动返回最后一个值。

我导入了一个新 工程、在这个新工程中 、syscfg 可以正常运行、但不会在我正在退出的工程中正常运行。

请看这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过干净的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    是的、我尝试了 project clean。 现在我下载了 CCS 20.0.2。 使用此 SDK、到目前为止一切都顺利。 但不知道为什么它不能使用 CCS Theia。

    此致

    图尔西·达斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tulsi:
    CCS Theia 和 CCS Eclipse 在 CCS 20.0.2发布后停止使用(它是 Theia 的"新"版本、AKA 使用 Theia IDE)。 我建议坚持使用 CCS 20.0.2。
    此致、
    Diego Abad