This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:使用 Keil 进行序列错误编程

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452632/mspm0l1306-sequence-error-programming-with-keil

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!

我有个问题、在旧 PC 上、我使用了1.2.1版本的 MSPM0L11XX_L13XX_DFP Pack。 现在我有 anoter 笔记本电脑,现在 Keil 只允许我下载1.3.1包,1.2.1不可用。 同时联系 Keil 支持部门、他们在这里为我推荐了。 对于新版本,Keil 似乎有一个问题,我总是得到 PDSC 错误。 TexasInstruments.MSPM0L11XX_L13XX_DFP.PDSC 中的序列错误。

我可以取消选中"pack"选项卡中的"enable"字段、但这只会导致我出现另一个错误。

您能帮我拿旧的1.2.1包吗?或者帮我解决新1.3.1包所面临的问题吗?

此致、

Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    您可以尝试在此处下载1.2.1包: ARM Keil |德州仪器(TI) MSPM0L11XX_L13XX_DFP

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!  

    我尝试下载它,它是"404 ". 所以 Keil 工程师这边没有1.2.1版本。  

    似乎找不到该网页。 您可以尝试向 Keil 工程师索要版本1.2.1、如果他们没有、您可以联系  TI 客户支持中心: https://support.ti.com/csm

    如果他们无法解决此问题、您可以尝试在网站上搜索1.2.1版、等待我们的同事下载 Keil 并使用1.3版进行一些测试。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以联系  TI 客户支持中心: https://support.ti.com/csm 、然后告诉他们您无法打开该链接: https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-CMSIS/MSPM0L11XX_L13XX/latest/exports/TexasInstruments.MSPM0L11XX_L13XX_DFP.1.2.1.pack。  

    并要求他们是否有任何共同之处来解决这一问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    感谢您的建议。

    我曾联系过 TI 客户支持、他们的数据库中也找不到旧的1.2.1套件。  

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    明白。 现在、唯一的方法是解决1.3.1版软件包中出现的问题。 关于此问题、我会将您的帖子发送给 SDTO 团队以寻求帮助。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    我再进行一些测试、当我使用 Keil 5.29或更早版本时、仅出现 PDSC 序列失败错误。 它适用于较新的版本、但不适用于例如版本5.28、我必须使用它、因为我的许可证在较新的版本上不起作用。 我觉得新的 PDSC 文件和旧的 Keil 版本有一些不兼容之处。 您是否知道问题可能是什么?

    此致、

    Jennifer