This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:SIL2认证是否在没有安全岛的情况下仅使用 R5F 内核的情况下有效?

Guru**** 2616415 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459913/am2431-is-sil2-certification-valid-in-the-case-of-even-only-r5f-core-is-used-without-safety-island

器件型号:AM2431

工具与软件:

您好!

下面的线程似乎已锁定、让我在此提出相同的问题。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1438003/am2431-sil2-in-the-use-case-of-only-r5f-is-used

AM243x 已获得 SIL2认证。
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/sffs846

是否假定在安全岛(MCU 岛)中使用了一些诊断功能?
或者不依赖于安全岛中功能的使用?

例如、SIL2认证是否在没有安全岛的情况下仅使用 R5F 内核的情况下有效?

客户必须解释上述内容、才能获得其系统的 AM2431认证。

请提供您的评论。 如果我们能尽快收到它、将不胜感激。

谢谢。此致、
英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideaki-san、

    是否假定在安全岛(MCU 岛)中使用了一些诊断功能?
    或者不依赖于安全岛中功能的使用吗?[/报价]

    安全岛只是 AM243x 上提供的一个额外功能。 无需使用安全岛功能来达到 SIL2安全级别。

    [quote userid="1059" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459913/am2431-is-sil2-certification-valid-in-the-case-of-even-only-r5f-core-is-used-without-safety-island 为例、SIL2认证是否在没有安全岛的情况下仅使用 R5F 内核的情况下有效?

    是的、应该是可能的。 如果他们实现了安全手册中必要的安全诊断、那么他们的系统即使在不利用 MCU 内核的情况下也应该能够达到 SIL2安全级别。

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    非常感谢您的回答。 这对我们真的很有帮助。 让我再确认一下。

    是的、应该可以。 如果他们实施了安全手册中所述的必要安全诊断、那么即使不使用 MCU 内核、他们的系统也应该能够达到 SIL2安全级别。[/QUOT]

    所有监控每个电源轨电压电平的 POK 模块都位于 MCU 域中。

    在甚至不使用这些 POK 模块的情况下、TI 获得的 SIL2认证是否有效?

     

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    我是否可以收到对我的上述问题的任何答复?

    谢谢。此致、
    英明