This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:Zephyr 支持

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451431/am2434-zephyr-support

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好!

我们是否有针对 AM243x 的 Zephyr RTOS 的支持?

如果没有、我们是否已将其列入路线图中、以及它何时可供客户使用?

谢谢!

Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marinus

    否、我们尚不正式支持 AM24/AM64上的 Zephyr。  

    我们有几个重要的客户请求要求在 AM24上提出此问题。 我们将在25年第1季度对此进行评估、并就是否和何时提供指导。  

    请在离线时分享您的特定客户、用例、关键要求、批量生产时间表和机会规模的详细信息

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆库尔:

     我对这个主题的看法:

    Zephyr 是 AWS 自有 FreeRTOS 的竞争对手操作系统。

    同时、从 Linux 版本6.12 (及更高版本)开始、我们知道 Linus Torvalds 正在将 Linux 作为嵌入式 RTOS 进行营销。

    我知道 Amazon 是 TI 的大客户;AWS 的 FreeRTOS 没有在任何地方使用。

    问题出现:如果 TI 希望支持另一个 RTOS、

     Linux Build 6.12+是否应该比 支持 Zephyr RTOS 更支持 R5内核?

    添加 RTOS 问题很大! - 跨多个 AM24x AM26x、AM62x 和 AM64x 产品。

    大决策。

    中的内容

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mukul 和 Jim、

    您提到、您将在25年第1季度评估 Zephyr 对 AM243x 的支持情况、因此我想检查是否还有一些新闻。


    谢谢、此致、

    Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆库尔:

     请  直接询问(+) Michael Firth 的个人资料- Michael Firth - TI E2E 支持论坛、因为这是由客户驱动的对营销的投入-我知道我在这方面的立场。

    谢谢

    吉姆