This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:使用闪存 API 第二次写入 OTP 扇区失败。

Guru**** 2917200 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467104/tms570ls3137-writing-second-time-to-otp-sector-using-flashapi-fails

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 FlashApi 覆盖在 OTP 扇区0中编程的 AJSM 密钥。 我确保与先前编程的密钥相比、新的128位密钥只会将位从1翻转为0。

启用 OTP 编程并发出编程命令后、FSMSTAT 寄存器的位14设置为1、对应于 ILA"非法地址"。 有没有我忘记考虑的副作用?

以下是我当前使用闪存 API 的代码:

#include <F021.h>

#define AJSM_KEY_LEN 16u    ///< The length of the AJSM key in bytes
#define AJSM_KEY_ADDRESS (0xF0000000u)

bool write_ajsm_key(const uint8_t ajsm_key[AJSM_KEY_LEN])
{
    const uint8_t unlockOtpBank0 = 1u;
    Fapi_StatusType fret = Fapi_enableBanksForOtpWrite(unlockOtpBank0);
    if ((fret != Fapi_Status_Success) || (FAPI_GET_FSM_STATUS != 0))
    {
        return false;
    }

    fret = Fapi_issueProgrammingCommand((uint32_t*)AJSM_KEY_ADDRESS, ajsm_key, AJSM_KEY_LEN, NULL, 0u, Fapi_AutoEccGeneration);
    while (FAPI_CHECK_FSM_READY_BUSY == Fapi_Status_FsmBusy)
    {
        ;
    }
    if ((fret != Fapi_Status_Success) || (FAPI_GET_FSM_STATUS != 0))
    {
        Fapi_disableBanksForOtpWrite();
        return false;
    }
    Fapi_disableBanksForOtpWrite();

    Fapi_FlashStatusWordType fsw;
    return Fapi_doVerifyByByte((uint8_t*)AJSM_KEY_ADDRESS, AJSM_KEY_LEN, ajsm_key, &fsw) == Fapi_Status_Success;
}

感谢你的帮助。

Br、Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    您是否 有机会参考此 pdf:

    e2e.ti.com/.../0250.Hercules_5F00_AJSM_5F00_Lock_5F00_Unlock.pdf

    ——
    感谢和回顾、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    是的、我将本演示用作所有 AJSM 相关任务的参考。

    在这里、我想我的问题来自 FlashApi 的使用(因此、我使用了参考指南 SPNU501H 和 TRM SPNU499C 作为参考)。 我上面发布的代码似乎有时起作用,但我不设法找到为什么它失败在其他尝试。 在对 OTP 进行写入之前、我是否还需要在闪存 API 中设置其他位?

    背景简述:我希望在引导加载程序中实现这个 AJSM 锁定功能。 但是、如果这不能可靠地工作、我将转而使用 UNIFLASH 将 AJSM 密钥写入 OTP。

    此致、Aaron