This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EMIF:EP 总线负载分析输入

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466461/tms570lc4357-ep-emif-bus-load-analysis-inputs

器件型号:EP

工具与软件:

您好!  

EMIF 总线负载分析需要以下输入-  

EMIF 数据和地址线路的输入和输出电容是多少?

以及 EMIF 总线数据和地址线路可驱动多大的负载电容

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    EMIF 信号都是8mA 的缓冲器。  

    不同负载电容的输出时序可在 TMS570lc4357-TMS570l EP 数据表的表4-5 (第61页)中找到:

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。