This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:ARM gcc 编译器能否与 cc2745配合使用?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466457/lp-em-cc2745r10-q1-can-the-arm-gcc-compiler-be-used-with-cc2745

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具与软件:

我使用 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61 SDK。 导入示例工程并选择 GCC 版本时、会发生以下错误:

导入工程时出现问题:当前未安装支持器件"CC2745R10"的 GNU Arm 编译器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要使用什么项目? 我知道其中一些不支持 GCC、但如果不支持该选项、该选项将不会出现。  

    我认为是不安装 ARM GCC 编译器。 您可以通过访问执行此操作  帮助-->安装 GCC Arm 编译器工具...

    并安装所有 ARM GCC 编译器。  

    请告诉我这是否有帮助!

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nima,谢谢你的答复。 我想使用 BLE 演示、但似乎目前不支持 gcc。 您知道将来是否会支持它吗?

    此致!

    有趣的远

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有计划支持 GCC。  如果这是硬性要求、请联系您的 FAE、我们可以进行离线讨论。  

    我希望这对您有所帮助!

    现在、我要关闭该主题。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、谢谢