This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104-Q1:SYSOSC 时钟配置?

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466453/mspm0c1104-q1-sysosc-clock-configurations

器件型号:MSPM0C1104-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

是否可以在时钟沿关闭这些器件上的 SYSOSC 以降低功耗? 仅在 TRM 中提供了:"...由于 SYSOSC 频率不是固定的(可配置为32、24、16或4 MHz).." (2.3.2.4 MCAL)、但没有其他说明。 此外、也没有有关"SYSOSCCFG.FREQ=?"设置的信息、该设置是在 DS with 24MHz 中定义的。 请您帮助理解这一点、以及我们如何更改/设置它?

谢谢

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    很抱歉响应延迟。  查看 TRM、似乎可以 在 SYSOSCCFG 寄存器(FREQ 位)中选择用户修整的频率(16和24 MHz)。  然后、为了专门选择16个或24 MHz、第2.3.1.2.4小节介绍了如何使用 SYSOSCTRIMUSER 寄存器。