This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:调试器不工作

Guru**** 2535460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, TMS320F28379D, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466822/tmdsemu200-u-debuggers-not-working

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DTMS320F280049C

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我在使用多个 XDS200 (TMDSEMU200-U)调试器时遇到问题。 它们没有按预期运作、我需要援助来解决这一问题。 以下是详细信息:

  1. 受影响的调试器数量:  3 -每一个给出一个不同的错误(请见下文):
  2. 收到错误:  尝试连接时出现以下错误:
    1. E_RPCENV_IO_ERROR (-6):  无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
    2. IcePick_C_0:  初始化仿真器时出错:(错误-2083 @ 0x0)无法与调试探针通信。
    3. C28xx_CPU1:  写入寄存器 PC 时出错:(ERROR -1041 @ 0xC778)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.10.0.00080)
      • C28xx_CPU1:  闪存操作期间发生错误:目标无法写入寄存器 PC
  3. 环境:  当我尝试连接到以下器件时发生以下错误:TMS320F280049C_0、TMS320F28379D_0 。 我使用的是 CSS 12.2.0
  4. 排除故障所采取的步骤:  在相同的设置中、其他 XDS200调试器运行得很好、我还尝试了不同的 CSS 版本和其他配置、但似乎什么都不起作用

您能指导我如何解决这些问题吗?

感谢您的支持。

此致、

Shai