This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:我需要 SWD 脚本才能恢复出厂设置

Guru**** 2613215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466779/mspm0g1507-i-need-an-swd-script-to-do-factory-reset

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

我正在开发一个用于 MSPM0的闪存编程器、该编程器在通过 SWD 运行的 Teradyne 内电路测试仪上运行。

我已成功为 MSPM0G1507开发了该闪存编程器。

写入 NONMAIN 区域的数据 I 程序导致 UART 引导加载程序停止响应。 SWD 提供正确的确认、但除初始 SW-ID 外、所有读数均为全0。

我需要一个能够成功恢复出厂设置的脚本。 我直接使用 Teradyne 内电路测试仪执行此操作。 所以、我无法通过现成的编程和 GUI 来完成这项工作。  

我需要详细的 SWD 脚本、该脚本会使我从器件退出复位状态恢复出厂设置状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dudley:
    我会向我们的软件团队询问。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dudley:
    问题已经解决、但下面提供了相关的应用手册: 了解 MSPM0调试子系统

    此致、

    Diego Abad