This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:OPA_IN1NEG 和 ADC12_0_C2共享同一个 GPIO_PIN24

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467451/mspm0g3507-q1-opa_in1neg-and-adc12_0_c2-sharing-the-same-gpio_pin24

器件型号:MSPM0G3507-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 Champs:

客户已配置其 SysConfig 设置、以便两项功能都映射到同一引脚:

#define GPIO_OPA_0_IN1NEG_PIN                   DL_GPIO_PIN_24

#define GPIO_ADC12_0_C3_PIN                    DL_GPIO_PIN_24

虽然客户在 SysConfig 中收到警告、但声称应用程序按预期运行( 同时使用 ADC12和 OPA)。

您能否确认以这种方式使用 OPA 和 ADC 是否可行?  

谢谢。此致

Tamas

e2e.ti.com/.../2133.ti_5F00_msp_5F00_dl_5F00_config.ce2e.ti.com/.../2133.ti_5F00_msp_5F00_dl_5F00_config.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamas:
    我们不建议这样做、因为这可能会导致器件/模块无法正常工作。 这将由客户来评估是否值得这样做。
    此致、
    Diego Abada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    您能否详细说明一下为何此用例会导致器件无法正常工作?

    谢谢

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamas:
    我咨询了我的团队、虽然两个引脚都连接到两个模拟模块似乎是可行的、但这可能会导致以下情况:ADC 没有正确的驱动强度、或 OPA 的行为与使用专用引脚相比有所不同。
    此致、
    Diego Abad