This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:汽车以太网兼容性

Guru**** 2612315 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466776/msp432e401y-automotive-ethernet-compatibility

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

您好!  

我 正在使用 MSP432E401Y 微控制器,我想在此实现汽车以太网. 对于单线对以太网(特定于汽车以太网)、MSP 是否会使用正确的 PHY 来支持此功能。 如果是、是否有需要实施的 SDK 和用于汽车以太网的 IP 堆栈?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     汽车以太网有什么含义? 我能说的就是 MSP432E 以太网模块符合 IEEE 802.3规范。 有关详细信息、请参阅以下或 TRM。 MSP432E SDK 具有基于 lwIP 协议栈的以太网示例。 您可以在 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\nortos\MSP_EXP432E401Y\lwip 中找到。  C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\ns 中提供了其他示例、这些示例基于具有 NDK TCP/IP 堆栈的 TI-RTOS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我的怀疑是 MSP 是否支持专为汽车应用定制的确定性协议、例如时间敏感网络(如 TSN)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在读取 TSN 时、这似乎是该以太网控制器不支持的802.1Q 扩展。 但是、此 MCU 上的以太网控制器支持1588-2002精确时间协议(PTP)以及1588-2008高级时间戳规格。  

    https://en.wikipedia.org/wiki/Time-Sensitive_Networking

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢、还有一个问题、MSP 是否可以通过正确的 PHY 支持单线对以太网(如100 BASE T1)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     答案是否定的 以太网控制器只支持 10BASE-T/100BASE-TX IEEE-802.3、不支持100BASE-T1。 它们是不同的。