This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:如何启用 VBAT 充电功能?

Guru**** 2929220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466411/mspm0l1228-how-to-enable-vbat-charging-feature

器件型号:MSPM0L1228

工具与软件:

尊敬的专家:

在 TRM 中、SW 需要启用充电电路。

我是否能够知道应该使用哪个代码来启用 VBAT 充电功能?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我需要与团队成员进行内部检查。

    并且将会有中国新年,所以也许我不会及时回复~

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    它在此处: 2.7.23 SYSTEMCFG 寄存器(偏移= 1180h)[复位= 00xxxxh]

    SUPERCAPEN 位。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档中有一个小错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    标记为~Ω

    感谢您的反馈~

    此致、

    Helic