This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:带有错误 LED 的电路板初始化失败

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467508/tms570lc4357-board-initialization-failure-with-error-led

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

您好!

以下是 TMS570LC4357板的问题:

首次加电时:

  1. 电路板无法正常启动(无法初始化)
  2. 红色错误 LED 持续亮起
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    Unknown 说:
    红色错误 LED 持续亮起

    只要发生任何 ESM 组3错误、电路板 LED 就会亮起。

    要找出触发的错误类型、您可以在调试模式中验证 ESM 状态寄存器-3的值。

    确保您在加载代码时启用了"Auto ECC Generation"选项、

    如果代码的 ECC 未正确编程、则可能会发生这种错误。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。