Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1117, LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1117、 LP-MSPM0G3507
工具与软件:
尊敬的支持团队:
我有关于上述勘误表 ADC_ERR_06的问题。 我们有多款客户电路板、控制器的电源为外部3.0V 模拟基准电压为2.5V。
采样率为6MHz @12位分辨率。
我们的某些板在 TI 的勘误表中已订阅 Phenomens。 有些不是、当我们将电源电压增加到3.3V 时、甚至连字符也似乎消失。
其他几乎相同的软件可在 TI 的评估板上运行、具有从未出现过的0x800字符。
将电源电压增加到3.3V 是否可以解决该问题?
问题是否会通过降低10位的 ADC 分辨率而消失?
因为我们的产品不接受勘误表中建议的变通办法。
我们必须读取100KHz 的 DMA 并进行一些计算、而不需要实际的剩余 CPU 功耗。 此外、值0x800在我们的应用程序中可能是实数模拟值。
我们已经激活了平均函数、但它只有助于减少问题。 真正可行的解决方案。
我们将为您分享的每一条信息感到高兴。
如果您无法提供真正的解决方案、是否会有新的器件修订版本?
如果不是,我担心我们的工作将会浪费大量的时间。
此致
Siegfried