This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:内部 ADC 原始计数不高于900 (十进制原始计数)内部10位配置。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467085/mspm0g3507-internal-adc-raw-count-not-going-above-900-raw-count-in-decimal-int-10-bit-configuration

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、我正在使用 ADC 来感应外部传感器的温度。 但随着我提高温度、它不会超过特定的水平。 在10位配置中、我将获得原始计数、直到达到900。 它不会超过原始计数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehul:
    我建议首先安装最新版本的 CCS、SDK 和 SysConfig。 之后、检查该行为是否仍然存在。 如果是、您是否可以尝试使用其他通道并查看结果是否相同? 如果是、请尝试另一个 ADC 模块并检查结果是否仍然相同。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在使用什么传感器? 更深入地说:您的电路是什么样子的?

    如果您使用电阻分压器、它只能渐近接近 Vcc。